This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS570LC4357:LIN1 Rx 中断不工作

Guru**** 2614265 points
Other Parts Discussed in Thread: TMS570LC4357, LAUNCHXL2-570LC43

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/776713/tms570lc4357-lin1-rx-interrupt-not-working

器件型号:TMS570LC4357
主题中讨论的其他器件: LAUNCHXL2-570LC43

尊敬的先生:

我已经使用两个 TMS570LC4357控制器制作了定制板。我已将 LAUNCHXL2-570Lc43 Launchpad 作为参考设计。 除了 LIN1的 RX 中断作为 SCI 模式外、工作正常。 对于一个控制器、RX 中断工作、但对于另一个板载控制器、它不工作。 在 RX 中断对两个控制器都起作用、但其中一个控制器不起作用之前的几天内。 scinointing()函数中的 ISR 未执行。

请帮帮我

谢谢你  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    正如您所说的、几天前两个接口都在工作、并且假设您没有对 MCU 配置进行任何更改、我认为存在连接/信号完整性问题。

    此致、
    米罗