This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TM4C1294NCPDT:EtherCAT 通信

Guru**** 2614265 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/776341/tm4c1294ncpdt-ethercat-communication

器件型号:TM4C1294NCPDT

大家好、

对于一个新项目、我需要实时通信、我认为 EtherCAT 是合适的解决方案。 我更喜欢 TivaC 系列控制器、但我没有找到在 TivaC 系列上实现/使用 EtherCAT 堆栈的指南。

有人能帮我、如何设计 EtherCAT 通信吗? 最好是 TivaC 系列、但我也有兴趣去忍受另一个产品线。

此致、

Norbert

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Norbert、

    我对过去的询问进行了一些研究、但无法发现 EtherCAT 甚至试图通过我们的 MCU 实现的单一实例。 因此、我们无法提供涉及在 TM4C 器件上运行 EtherCAT 堆栈的解决方案。

    尽管如此、我已经看到过一些关于用户使用 EPI 连接外部 EtherCAT 从设备的帖子。 也许您可以研究这种方法。