This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TM4C123GH6PM:如何在定时器运行后获得定时器值

Guru**** 2614265 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/775216/tm4c123gh6pm-how-to-get-timer-value-after-it-is-running

器件型号:TM4C123GH6PM

在计时器启动运行一段时间后,要读取哪个寄存器以了解该计时器的值?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ahmed、

    您可以使用  TimerValueGet API 来获取计时器值。

    此外、请在未来的帖子中使用更具描述性的标题。 我将编辑您的内容、让我们的社区成员更清楚地了解此主题的内容。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Ralph、
    感谢您的回复、但我想知道如果您能提供帮助、如何使用直接注册访问。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Ahmed、

    TM4C E2E 论坛指南的一部分是、我们不会为直接寄存器编程提供支持。 准则中解释了全部理由,见第4点: e2e.ti.com/.../695568

    如果您决定使用 TivaWare、我们可以尝试并提供帮助。 我们在 TivaWare 中有计时器示例、位于[安装路径]\TivaWare_C_Series-2.1.4.178\examples\peripheral\timer
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    `ll、谢谢、我看到了这些示例。