This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] RTOS/EK-TM4C129EXL:安全物联网-开箱即用演示

Guru**** 2614265 points
Other Parts Discussed in Thread: EK-TM4C129EXL

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/774902/rtos-ek-tm4c129exl-secure-iot---out-of-box-demo

器件型号:EK-TM4C129EXL

工具/软件:TI-RTOS

您好!

我正在尝试执行 EK-TM4C129EXL 的安全物联网开箱即用演示、但我遇到了以下问题??

我还试图编译安全物联网项目、但没有成功。 在尝试编译工程时丢失1天后、我检查了 此帖子

首先、我用 下面显示的一些警告来编译 wolfSSL。 已尝试2个版本!

其次、我能够编译该项目、但在 secure_IoT_pem4f.c 文件中也收到了一些警告。

然后、在对板进行编程后、在连接到 NTP 服务器后进行了冷却、但 LED D2仍然闪烁。

这些软件版本为:

  • Code Composer Studio: 8.3.0.00009
  • TI-RTOS v 2.16.01.14
  • XDCTools 3.32.00.06
  • 编译器 TI v18.14.LTS
  • wolfSSL v3.10.2 (工程编译并发生上述错误)和3.15.7 (与 v3.10.2和下面的错误编译相同的警告)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Vinicius:

    您需要联系 WolfSSL 以了解他们的问题。 我知道较新的 WolfSSL 版本在用于 TivaC 的 TI-RTOS 方面存在问题。 您可以尝试使用3.8.0版的 WolfSLL 吗? 这是我们验证 TI-RTOS 的版本。

    对于编译器警告"statement is unreached"、这种情况发生在具有 TI-RTOS 的较新版本的 TI 编译器中。 虽然令人厌烦、但它可以被忽略、或者您可以返回到 TI-RTOS 使用 ti-CGT-ARM_5.2.5进行验证的版本。

    Todd