This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/TMS570LC4357:RAM 还是闪存?

Guru**** 2614265 points
Other Parts Discussed in Thread: HALCOGEN

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/769550/ccs-tms570lc4357-ram-or-flash

器件型号:TMS570LC4357
主题中讨论的其他器件:HALCOGEN

工具/软件:Code Composer Studio

您好!

我使用 CCS V8来执行加密程序。 我通过 HALCOGEN 工具生成了文件。  

如何知道我的程序是从 RAM 还是闪存执行?

这是否会影响程序的速度?

此致、

Soundes Marzougui

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    请查看这些主题:
    e2e.ti.com/.../147475
    e2e.ti.com/.../911449

    此致、
    米罗
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Miro、

    我执行了以下步骤:

    1)脚本-> RAM 存储器映射、我验证了 RAM 存储器映射到0x00

    2)在调试过程中、我如文章中所述更改了 sys_core.asm 文件、如下所示:

    userSp .word 0x00000000+0x00030000
    svcSp .word 0x00000000+0x00030000+0x00000100
    fiqSp .word 0x00000000+0x000300000000+0x00000100+0x00000100
    irqSp .word 0x0000+0x00030000100+0x00000100+0x00000100+0x00000100+0x000100+0x000100+0x00000100+0x000100+0x000000000100+0x000000100+0x000000100+0x000000000100+0x000000000100+0x000000000100+0x000000000100+0x000000000100+0x000000000000100+0x000100+0x000000000000100+0x0000+0x000100+0x000000100+0x000000000000000000100
    
    
    
    

    问题是系统已挂起。 这意味着我只能看到终止(红色方形)按钮。  

    您对如何解决此问题有什么想法吗?

    最棒的

    Soundes。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    您是否解决了此问题?

    此致、
    米罗