This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS570LS3137:由 ADCMUX 引起的 ADC 尖峰

Guru**** 2614965 points

Other Parts Discussed in Thread: HALCOGEN

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/775160/tms570ls3137-adc-spikes-caused-by-adcmux

器件型号:TMS570LS3137
主题中讨论的其他器件:HALCOGEN

当使用 ADC 多路复用时、我们会在模拟输入信号上获得尖峰。

当不使用 ADC 多路复用并且我们只测量一个通道时、信号是稳定的。

我们可以做些什么来消除这种尖峰?

e2e.ti.com/.../1212.Analogue-Eingang_5F00_anTI.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这是我们在 HalCoGen 中的 ADC 配置:

    e2e.ti.com/.../2465.Analogue-Eingang_5F00_HalCoGen.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Heiko、

    请增加每次转换的采样时间。 此外、在 ADC 输入端添加最小电容器。 有关 ADC 输入所需的最小电容的信息、请参阅此应用手册:  

    所有其他输入采样是悬空还是被驱动?

    此致、

    Sunil