This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] RTOS/EK-TM4C129EXL:CC3120BOOST -支持 Wi-Fi 的物联网节点不工作

Guru**** 2949890 points

Other Parts Discussed in Thread: EK-TM4C129EXL, EK-TM4C1294XL, UNIFLASH, CC3100SDK, CC3120, CC3100, MSP-EXP432E401Y, CC3120BOOST, CC31XXEMUBOOST

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/774462/rtos-ek-tm4c129exl-cc3120boost---wi-fi-enabled-iot-node-not-working

器件型号:EK-TM4C129EXL
主题中讨论的其他器件: EK-TM4C1294XL、 UNIFLASH、 CC3100SDK、 CC3120、 CC3100、 MSP-EXP432E401Y、 CC3120BOOST、 CC31XXEMUBOOST

工具/软件:TI-RTOS

您好!

我刚刚收到2个测试套件:
EK-TM4C129EXL 和 C3120BOOST。

我尝试测试 TIDM-TM4C129XWIFI 示例 、但无法测试。 我知道这个示例适用于 EK-TM4C1294XL、不完全适用于我的 Launchpad、但根据我检查的结果、该应用的电路板和处理器是"相同的"。

我可以编译项目(编译中有几个警告)并对 EK-TM4C129EXL 进行编程。 但它会卡在 main.c 中 loop_forever ()行的 void 函数 HttpSetup ()中 按照所附项目进行操作。

e2e.ti.com/.../wifi_5F00_node_5F00_station_5F00_tirtos.zip

关于 C3120BOOST、我无法对其进行编程。 我要将其连接到 launchpad 中的 BoosterPack1。 是否应该对卡进行任何更改、或者我不能通过此卡对其进行编程? 按照随附的错误打印操作。

以下是我正在使用的软件版本:

CCS:8.3.0.00009
UNIFLASH:4.6.0
TI-RTOS:2.4.0.10 (包括 TivaWare_C_Series-2.1.71b)
CC3100SDK_1.3.0
XDCtools:3.31.1.33

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Vinicius:

    问题不在于 TM4C 器件的差异。 问题与 CC31xx 器件差异有关。 TI 参考设计适用于 CC3100、但您使用的是 CC3120。 从我看到的结果来看、这些软件不是完全可互换的。

    我们没有适用于 CC3120的设计或软件。 相反、我建议您查看最新的 SimpleLink 产品。 如果我记得对、MSP-EXP432E401Y LaunchPad 应该更适合。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ralph、

    感谢您的回答! 一个愚蠢的错误=/

    是否有权变措施硬件与 cc3120boost 或与 EK-TM4C 板兼容的 Wi-Fi 硬件进行通信? 我很快就看到、在这个特定的应用中、MCU 非常相似(MSP 和 TM4C)

    如果我使用 MSP-EXP432E401Y LaunchPad、它是否可以直接与 cc3120搭配使用、或者是否需要 CC31XXEMUBOOST 等其他产品?

    顺便说一下、为什么或何时需要 CC31XXEMUBOOST?

    此致!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Vinicius:

    并非所有硬件问题、CC3100和 CC3120的 SDK 都不同。 CC3100可与 TM4C 配合使用、但 CC3120 SDK 不能配合使用、因为这是我们的 SimpleLink 产品系列的一部分、TM4C 不是 SimpleLink 的一部分。

    MSP-EXP432E401Y + CC3120 SDK 应协同工作、但您可以在以下论坛与 WiFi 相关人员进行交叉检查: e2e.ti.com/.../968

    CC31XXEMUBOOST 用作我们的旧 EVM 之间的适配器、旧 EVM 的 EM 接头可与仅具有 BoosterPack 接头的 LaunchPad 配合使用。 您不需要它。