This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS570LC4357:PCR 和故障检测

Guru**** 2614265 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/774322/tms570lc4357-pcr-and-detection-of-fault

器件型号:TMS570LC4357

您好!

是否可能检测 PCR 的阻塞访问?

例如、我尝试阻止从 EMIF 到 CPPI 存储器的访问。 该外设停止工作、这是预期的。 是否有机会了解此阻止访问? 例如、通过 ESM 路由它、还是读取一些状态寄存器? 我在 TRM+数据表中找不到类似的东西。

Jiri

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Jiri、

    我没有注意到任何显示被阻止访问外设的状态。