This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/TMDX570LC43HDK:GNU 编译器

Guru**** 2614265 points
Other Parts Discussed in Thread: HALCOGEN, TMDX570LC43HDK

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/772471/ccs-tmdx570lc43hdk-gnu-compiler

器件型号:TMDX570LC43HDK
主题中讨论的其他器件:HALCOGEN

工具/软件:Code Composer Studio

使用 TI 编译器编译工程时没有问题:

  CSS
   目标:TMS570LC43xx
   编译器版本:TI v18.1.5.LTS

  HALCoGen
   工具:德州仪器工具
   系列:TMS570LC43x
   器件:TMS570LC4357ZWT

但是、当我切换到 GNU 编译器时、我会遇到以下错误:

  ./source/HL_sys_core.s:`:错误:所选处理器在 ARM 模式下不支持“fmxr fpexc、r2”
  `/source/HL_sys_core.s:100:错误:所选处理器在 ARM 模式下不支持“fmdr d0、r1、r1”
  `/source/HL_sys_core.s:101:错误:所选处理器在 ARM 模式下不支持“fmdr d1、r1、r1”
  `/source/HL_sys_core.s:102:错误:所选处理器在 ARM 模式下不支持` d2、r1、r1'
  `/source/HL_sys_core.s:103:错误:所选处理器在 ARM 模式下不支持"命令 D3、R1、R1"
  (笑声)

下面是我的 GNU 项目设置:

  CSS
   目标:TMS570LC43xx
   编译器版本:GNU v7.2.1 (Linaro)

  HALCoGen
   工具:GCC 工具
   系列:TMS570LC43x
   器件:TMS570LC4357ZWT

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    请查看以下主题:
    e2e.ti.com/.../458732
    e2e.ti.com/.../402311

    希望这对您有所帮助。

    此致、
    米罗
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢你,米罗。 选项"-mfpu=vfpv3-D16"解决了编译错误。

    您能否为我提供此电路板的所有合适的 gcc 选项、即 TMDX570LC43HDK。

    在我的 gcc 项目中、以下是使用的选项:

    -c -mfpu=vfpv3-D16 -og -g -gdwarf-3 -gstrict-dwarf -Wall -speces="nosy.specs"-MMD -MP ...

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!
    默认选项正常。 只需添加-mfpu=vfpv3-D16。

    此致、

    米罗

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    通过添加的"mfpu"选项、我可以构建映像。 但是、当我在目标上加载映像以进行调试时、CCS 抱怨该映像不是大端字节序映像。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    查看以下主题:
    e2e.ti.com/.../645423
    e2e.ti.com/.../413871
    e2e.ti.com/.../1731003


    此致、
    米罗