This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/TM4C1294NCPDT:将数据从端口引脚保存到触控驱动器

Guru**** 2614265 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/772316/ccs-tm4c1294ncpdt-saving-data-from-port-pins-to-pen-drive

器件型号:TM4C1294NCPDT

工具/软件:Code Composer Studio

您好!

我想通过 launchpad 上提供的 USB 保存来自笔驱动器中端口引脚的数据。

我已经浏览过数据表和示例、但它们对我帮助不大。 您能否制作视频或逐步说明、如何执行此项目?

在示例中提供的代码正在编译时、应该进行什么设置来测试这些代码、但我无法调试任何内容...

提前感谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您是否能够将项目 USB_host_msc 导入工作区、并将其编程到 Launchpad 上的器件中?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    是的
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    好的、该示例让您将 USB 端口配置为用作主机并连接到画笔驱动器。 它还对文件系统使用 FATFS。 这是一个棘手的部分。 现在只需打开一个文件、即可写入和存储您的端口数据。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢 Bob。。。我会再看的,很快会回来的。。。