请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TM4C129ENCPDT 工具/软件:Code Composer Studio
我想通过切换到大端字节序(网络字节)来优化我的固件。
我有一个 lwIP 网络固件、该固件以默认的小端字节序运行良好、因此重建应该很简单。 (?)
我链接到 driverlib.lib、但看到它是按照小端字节序编译的。 此处的解决方案很简单:删除链接器条目并从源代码进行编译。
现在、我收到一条警告、指出无法加载我的二进制文件、因为它与目标字节序不匹配、对话框引用了 CCXML 文件。 当我使用 CCS 编辑器查看该文件时、看不到字节序的选项、因此我无法确定要更改的内容。 此外、我的 CCXML 是指 GEL 文件./../emulation/gel/tm4c129encpdt.gel、它似乎没有任何字节序设置。
我在更改属性后执行了全新构建:CCS General:Tool-chain:Device endedies: big
我还需要更改什么?
P.S. 我尝试扫描指南和常见问题解答、但没有看到有关 TM4C 字节序的任何内容。 请注意、指南中的几个链接是死链接!