This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] RTOS/TM4C1294NCPDT:TM4C1294NCPDT

Guru**** 2614265 points
Other Parts Discussed in Thread: SYSBIOS

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/773817/rtos-tm4c1294ncpdt-tm4c1294ncpdt

器件型号:TM4C1294NCPDT
Thread 中讨论的其他器件:SYSBIOS

工具/软件:TI-RTOS

我正在尝试使用 TM$C1294NCPDT 在我的项目中使用 TIRTOS。  我正在使用评估板并尝试实现邮箱。  但是、当我包含    Mailbox_post (mbx、&msg、timeout)时;在我的代码中、它抛出链接器错误- 说明 资源 路径 位置 类型
未定义对./ethcmd.obj .xdchelp /udpecho1  C/C++问题中的"ti_sysbios_KNL_Mailbox_post_E"的引用。

能不能帮您解决问题

此致、

Ramesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    当您开始使用 TI-RTOS 内核模块时、需要执行两项操作

    1.在使用模块的文件中添加头文件
    #include

    2.将模块添加到.cfg 文件中(如果不喜欢默认值、则根据需要配置模块)。
    VAR 邮箱= xdc.useModule('ti.sysbios.knl.Mailbox');

    我希望您没有#2。

    Todd
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Todd、
    正如您提到的#2解决了这个问题。 非常感谢。

    此致、
    Ramesh