This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/TMS570LS1224:是否仍要将 ADC 引脚拉至接地?

Guru**** 2614265 points
Other Parts Discussed in Thread: TMS570LS1224

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/770825/ccs-tms570ls1224-anyway-to-pull-adc-pins-to-ground

器件型号:TMS570LS1224

工具/软件:Code Composer Studio

我刚刚开始使用 launchpad 的 ADC 功能。 我注意到 ADC 引脚似乎都具有浮动电压。 我尝试使用 ADC 引脚读取光电二极管的电压、但即使连接了二极管、引脚也会浮动在0.4v 左右。 这会使我的读数变得混乱。 是否有任何方法可以将引脚下拉至接地?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    ADC 引脚在不使用时可保持悬空。 ADC 组中不应包含未使用的引脚。 来自未使用引脚的任何结果(如果它们包含在 ADC 组中、则应丢弃这些引脚的任何结果)。

    也请检查您的连接。

    此致、
    米罗
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    我假设您已经解决了您的问题。 我将关闭该线程。 如果您需要进一步的帮助、请写下波纹或打开新主题。

    此致、
    米罗
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Miro、感谢您的回复。 我只包含 ADC 组的一个引脚进行转换。 但是、引脚电压在我要与光电二极管一起使用的引脚上浮动。 因此、我无法读取正确的值。 光电二极管的作用类似于太阳能电池板、我想知道我是否可以将 ADC 引脚接地、因此当光电二极管上没有光照时、ADC 值将读数大约为0;由于浮动电压、它现在读数大约为200。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    如果您使用电阻器和光电二极管、则光电二极管反向、阴极连接到 VCCAD、阳极通过电阻接地。 当没有光读数时、应为0、因为 ADxIN 引脚通过电阻器接地。 这种连接可在 TMS570LS1224 Launchpad 的原理图中找到(在 LaunchPad 光电晶体管中使用)。 在您的情况下、您应该放置阴极连接到+3V3的光电二极管、而不是 Q1。
    连接光电二极管的最佳方法是使用前置放大器。

    此致、
    米罗