This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADC128S102WGRQV 的寿命数据

Guru**** 2933120 points

Other Parts Discussed in Thread: ADC128S102

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/773965/life-data-for-adc128s102wgrqv

主题中讨论的其他器件:ADC128S102

大家好、我正在寻找有关 ADC128S102WGRQV 存储20或30年以及器件可能如何工作的信息。

加速寿命测试数据对于这一点很有用。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Michael、

    您在这里对 ADC128S102进行了有趣的查询。 您能否详细说明20-30年的存储方面? 实际上、在存储方面存在很多问题-部件的存储方式和位置(实际环境)、暴露于什么类型的湿气-这也是一个环境问题。 它们是否在原厂密封袋中、等等?

    从加速寿命测试的角度来看、这有点不同。 加速寿命测试假设器件安装在典型应用中、该应用会通电并实际执行某项操作(即"正在使用"、而不仅仅是放在存储的某个位置的架子上)。 在这种情况下、我们会在较高的温度下测试器件、并尝试在最终应用中"使用中"时评估预期寿命。

    如果您能在这里为我们提供有关您真正需要的内容的更多详细信息、这将非常有帮助!