请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TMS570LS3137 在数据表中、模式0时序图表示主器件在 SCK 的下降沿设置 O/P 有效数据、同时在非常相同的下降沿对输入进行采样。 但标准 SPI 具有相反的定义、即主器件在 SCK 的第一个上升沿设置 O/P 有效数据、并在该上升沿开启或之后不久对同一上升沿上的 I/P 进行采样。
请澄清协议为何与标准 SPI 模式协议不同、或者是否存在错误?
此致、
Ahmed。