This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/EK-TM4C123GXL:无法在 Tiva C 系列上找到闪存

Guru**** 2614265 points
Other Parts Discussed in Thread: EK-TM4C123GXL

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/773107/ccs-ek-tm4c123gxl-unable-to-find-flash-memory-on-tiva-c-series

器件型号:EK-TM4C123GXL

工具/软件:Code Composer Studio

我已经插入并尝试在开发工具下运行其中一个示例程序。 这是我得到的误差、我不确定该怎么做。

Cortex_M4_0:初始化闪存编程时出错:无法读取0x400FE000:数据不存在
Cortex_M4_0:加载程序:程序的一个或多个部分落入不可写的存储器区域。 这些区域实际上不会写入目标。 检查链接器配置和/或存储器映射。
Cortex_M4_0:读取长度为0x4的第0页上的0x0处的存储块时遇到问题:访问存储器时发生错误
Cortex_M4_0:文件加载程序:验证失败:目标读取0x00000000失败
Cortex_M4_0:GEL:文件:C:\Users\Alexa 工作区_v8\pwmled_EK_TM4C123GXL_TI\Debug\pwmled_EK_TM4C123GXL_TI.out:加载失败。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我不会将"pwmled_ek_TM4C123GXL_TI"视为 TI 的示例。 您在哪里找到了此示例? 可能在 Code Composer 的旧版本中? 我正在查看版本8.3.0.00009。

    您是否下载 了 TivaWare? 此软件库包含大量 TM4C123GXL Launchpad 示例。 您将在以下位置找到 LED 闪烁例程:

    C:\ti\TivaWare_C_Series-2.1.4.178\examples\boards\ek-tm4c123gxl\blinky

    启动使用 EK_TM4C123GXL 板的项目的最佳方法是从 TivaWare 导入示例项目。 您可以使用"File"->"Import"来执行此操作、然后展开"Code Composer Studio"条目并选择"CCS Projects"。 单击"Next"、然后浏览到示例工程目录(如上面的路径)、然后选择"OK"。 将项目导入到工作区后、如果您计划进行修改、则可能需要重命名该项目。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我从 CCS 获得了这些文件、我按照这些文件在 Resource Explorer 中使用的步骤进行了操作。 您为我提供的示例文件已刷写并正确执行、非常感谢。