This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] EK-TM4C1294XL:无法将器件添加到 TI Exosite 门户

Guru**** 2614265 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/773895/ek-tm4c1294xl-cannot-add-device-to-the-ti-exosite-portal

器件型号:EK-TM4C1294XL

大家好、我想将我的 Tiva C 系列 TM4C1294添加到我的 TI Exosite 门户。 当我单击"Continue"时、不会发生任何情况。 我从其他人那里购买了该器件。 当我在寻找解决方案时、我从 https://support.exosite.com/hc/en-us/articles/201880150?input_string=adding+device 上找到了这条声明 、添加了一个仍 由其他人拥有(声称)的设备 -如果您是从其他人那里获得的设备、请与该人联系。" 我无法联系此设备的上一个所有者。 我可以通过命令提示符发送命令。 我该怎么做? 谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Oguzhan、

    遗憾的是、解决该问题的最简单方法是说明您需要让前一位所有者放弃其帐户上的 MAC 地址。 您唯一的另一种选择是获取新 MAC 地址、然后将其编程到 TM4C 中、例如使用 LMFlash Programmer、然后可以将具有新 MAC 地址的器件添加到 Exosite。