This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/TM4C123GH6PM:接口 TivaC/PC/MATLAB

Guru**** 2529560 points
Other Parts Discussed in Thread: ENERGIA

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/773888/ccs-tm4c123gh6pm-interface-tivac-pc-matlab

器件型号:TM4C123GH6PM
主题中讨论的其他器件:Energia

工具/软件:Code Composer Studio

您好!

我对 MCU 非常陌生、希望将 MCU 用作 DSP 单元。 我在无线通信系统和 HDL 实现方面的专业知识、但是、我想在 MCU (TM4C123G)、而不是 MATLAB 或 Verilog 上实施和测试不同的 DSP 算法。

我用于验证 HDL/Verilog 代码的常用方法是在 Verilog 中实现 DSP 块、并使用我通过 MATLAB 生成并保存在本地文件中的输入样本对其进行测试。 然后、我将 HDL DSP 块的输出保存在一个文件中、稍后我将该文件加载到 MATLAB 中并进行分析/可视化以验证该块。

我也想对 MCU 执行类似的操作、但是我不知道如何在 PC 和 MCU 之间传输数据。 是否有方法可以将输入数据存储在 MCU 内部存储器中、在 MCU 中进行处理并将输出保存在文件中?  

如果您能给我提供建议、我将不胜感激。 非常感谢您提供任何提示/教程。

非常感谢   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Mehdi、

    TM4C MCU 系列并不是真正的数字信号处理器。 它们是更通用的 Coxtex M4 ARM 微控制器。 使用 TM4C 时、您可能无法获得所需的处理能力。

    在支持您想要执行的操作方面、您需要查看 Mathworks 是否实现了所有这些挂钩。

    下面是之前的一个主题、我们的 Mathworks 社区成员在其中解释了一些产品: e2e.ti.com/.../2815833

    也许  可以提供更多见解。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ralph 和 Mehdi:

    ralph 链接的线程中的信息仍然是最新的。 使用 MathWorks Energia 支持包是对 TM4C123G 进行编程的最简单方法;但我要注意的是、我们仅支持一组基本外设。  

    您还可以通过 Energia 直接对 TM4C LaunchPad 进行编程;根据您的项目、这可能比使用 MathWorks 工具或 CCS 足够且更简单。

    谢谢、

    -Brian