This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TDA2与 OMAP x

Guru**** 2762045 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/770832/tda2-vs-omap-x

主题中讨论的其他器件:TDA2

您好!

请注意、我们正在开发一个汽车项目(与视频流相关的项目) 在实施过程中、我们使用 是 OMAP-X5777BXGABC 芯 片、一切都按预期运行、一切都运行顺利、在生产过程中、我们转向了 TDA2芯片、自那时以来、我们在视频流方面遇到了一些问题、无法流式传输任何视频。

我被告知两个芯片是相同的、OMAP-X5777BXGABC 是 TDA2的预生产版本、是这样吗?

有人能告诉我这两个芯片之间有什么不同吗? TDA2芯片中是否有 OMAP 中不存在的硬件优化?

提前感谢、

Mustafa Abdelqawi。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Mustafa、

    您可以选中"表3-1。 器件比较"、请参阅 TDA2x 数据手册:
    www.ti.com/.../tda2.pdf
    查看您的特定器件支持哪些功能。
    请注意、X5777是超集器件、应支持所有功能。

    此致、
    Yordan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    很抱歉、我忘记提到 TDA2的版本。

    我们已切换到 TDA2HGx 版本。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Mustafa、

    区别似乎只是 TDA2HGx 具有一个 A15内核、而不是两个 EVE 内核、而不是四个。 我不确定这是否会影响视频流。 您能否详细介绍您使用的 SDK 以及如何流式传输视频?

    此致、
    Yordan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Mustafa、

    我没有听到您的反馈、我假设您能够解决您的问题。
    如果不是、只需在下面发布回复(如果该线程由于超时而锁定、则创建新线程)。

    此致、
    Yordan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Yordan、您好!

    感谢你的答复。

    我正在尝试打开您的第一个回复中的链接、它一直显示"找不到页面"。 !!!!!!!
    您可以再分享一下参考手册或数据表吗?

    另外、如果可以、我还有一个问题要问、是否有办法使用 TDA2 SoC 芯片为 TI 串行器 UB934Q 上电、因为在数据表中、我有(对于串行器)数据表中、没有提到是否可以这样做?

    提前感谢。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Mustafa、

    以下是数据表链接(我不确定更改原因):
    www.ti.com/.../tda2hg.pdf

    对于第二个问题、我不熟悉、因为它与原始主题不同、您可以打开一个新主题(创建主题时、我会将其转发给合适的专家)。

    此致、
    Yordan