请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TMS570LS3137 您好!
在安全手册7.2中、说明:
当这个模块将信息传输到它的总线上时、它也可以监视总线以确保传输的信息在总线上按预期显示。 如果预期值未读回
从总线中、硬件可以标记错误并向 CPU 发出中断信号。 必须在软件中启用和配置此功能。
帮助我理解的一些问题:
1) 1)哪个模块?
2) 2) HW 可以标记哪个错误并向 CPU 发出哪个中断信号?
3) 3)在何处启用此功能?
4) 4)应用程序在发生此类错误后应执行什么操作?
谢谢!