你好、
我一直在尝试使用 USB DFU 来获取 boot_serial 示例。
当没有加载程序时、我能够访问 ROM 引导加载程序、并且器件被识别为 TIvawve 固件更新。
我已经在 BL_CONFIG.h 中设置了初始化 USB 所需的端口和时钟所需的每个定义
但是、如果我加载配置的 boot_serial、则没有连接、并且 Windows 似乎无法识别器件。
如果我选择(不可识别) USB 设备并查看其属性、我可以看到有一个产品 ID、但没有供应商 ID、之后有一些 gibberish。
这是事件时间戳和 Windows 设备状态:
已配置设备 USB\VID_0000&PID_0002\5&36a3b657&0&1。
驱动程序名称:usb.inf
类 GUID:{36FC9E60-C465-11CF-8056-444553540000}
驾驶日期:2006年6月21日
Windows 已停止此设备,因为它报告了问题。 (代码43)
对 USB 设备描述符的请求失败。
我已确保在 bl_config.h 中将供应商 ID 设置为默认 TI 设置0x1cbe。 我哪里出错了?
此致、
Daan Driessen