This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS570LS1227:在主题中将看门狗计时器与 Hercules MCU 耦合

Guru**** 2941480 points

Other Parts Discussed in Thread: TMS570LS1227, LM26420, TPS65381A-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/773419/tms570ls1227-watchdog-timer-to-couple-with-hercules-mcu-in-subject

器件型号:TMS570LS1227
主题中讨论的其他器件: LM26420TPS65381A-Q1

大家好、

 我的客户正在使用 TMS570LS1227进行汽车电机控制。

BOM 上的其他 p/n 为:  

TPS3808G01 - Q1

LM26420 - Q1

 

我正在寻找一个看门狗计时器来与 Hercules 安全 MCU TMS5701227CZWTQQ1配合使用。

您在这里有什么建议吗? TI 参考设计中的这两个部件?

 

非常感谢、

 

Antonio

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Antonio、
    TPS3808G09用于 TMS570LS1227 HDK。 区别在于 TPS3808G01是可调节的、没有内部分压器。 使用 TPS3808G01时不会出现任何问题。 可从此处下载 TMS5701227 HDK 的原理图:
    processors.wiki.ti.com/.../TMS570LS12x_HDK_Kit

    他们也可以考虑 TPS65381A-Q1。

    此致、
    米罗