工具/软件:Code Composer Studio
您好!
我们使用的是 TM4C1294NCPDT Launchpad。 在该 launchpad 中,我们通过使用计时器执行了程序来生成1ms 延迟,但我们无法生成延迟。
当我们将较小的值(例如:120000)加载到计时器寄存器时,在这种情况下,经过一段时间后,它不会进入 ISR。
请仔细检查代码
int main (空)
{
ui32SysClock=SysCtlClockFreqSet ((SYSCTL_XTAL_25MHz | SYSCTL_OSC_MAIN | SYSCTL_USE_PLL | SYSCTL_CFG_VCO_480)、120000000);
SysCtlPeripheralEnable (SYSCTL_Periph_GPION);
SysCtlPeripheralEnable (SYSCTL_Periph_TIMER0);
GPIOPinTypeGPIOOutput (GPIO_PORTN_BASE、GPIO_PIN_0 | GPIO_PIN_1);
TimerConfigure (TIMER0_BASE、TIMER_CFG_PERIODICASE);
TimerConfigure (TIMER0_BASE、TIMER_CFG_SPLIT_PAIR | TIMER_CFG_A_PERIODICASE);
周期= 120000;
TimerLoadSet (TIMER0_BASE、TIMER_A、PERIODE-1);
IntEnable (INT_TIMER0A);
TimerIntEnable (TIMER0_BASE、TIMER_TINA_TIMEOUT);
IntMasterEnable();
TimerEnable (TIMER0_BASE、TIMER_A);
while (1);
返回0;
}
空 Timer0IntHandler (空)
{
TimerIntClear (TIMER0_BASE、TIMER_TINA_TIMEOUT);
if (GPIOPinRead (GPIO_PORTN_BASE、GPIO_PIN_1))
{
GPIOPinWrite (GPIO_PORTN_BASE、GPIO_PIN_1、0);
}
其他
{
GPIOPinWrite (GPIO_PORTN_BASE、GPIO_PIN_1、2);
}
}
谢谢、此致、
Venkatadri