This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] RM46L852:UART 问题

Guru**** 2614265 points
Other Parts Discussed in Thread: HALCOGEN, RM46L852

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/773021/rm46l852-uart-question

器件型号:RM46L852
主题中讨论的其他器件:HALCOGEN

您好!

我再次提出一个 UART 问题。

这可能是一个愚蠢的问题、但我使用的是一个使用 UART 的器件、有两件事情让我感到困惑。


(1) UART 通信应使用哪个引脚?

首先、我使用 SCITX 传输数据。 我无法传输任何内容。 当我得到示波器时、我意识到电压一直为零(如果在 HALCoGen 中的 PINMUX 中未启用 SCITX)、或3.3V (如果在 HALCoGen 中的 PINMUX 中启用 SCITX)。

然后、我注意到(在 launchpad 的背面)在 J6和 J3上有 UARTX 标记。 在原理图中、我注意到一个是 Hercules _LIN_TX、另一个是(我使用过) SCITX。 当我将 Hercules _LIN_TX 放置在示波器上时、我意识到有选择、这表明正在传输数据。

不过、我不太确定应该在何处插入线、因为这两个线都建议使用 UART、并且由于与我的器件的通信不起作用、所以我要写这个问题。

(2)由于我不是专家、让我感到困惑的另一件事是、UART 在不传输时提供3.3V 电压、在传输时压降。 这对于 UART 协议而言是正常的、还是在编程 UART 通信时需要考虑这一点?

再次感谢您,很抱歉!

David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 David:
    RM46L852有两个 UART 端口接口(SCI 和 SCI/LIN)。 SCLI/LIN 也可以用作本地 Сnterconnect 网络端口。
    SCI 端口在 J2.3和 J2.4引脚上暴露。 它还暴露在 J11.33和 J11.34引脚上。 SCI/LIN 端口在 J6.3和 J6.4以及 J10.9和 J10.10暴露。
    当空闲时,发送和接收线路都处于逻辑高电平(请参阅器件 TRM:www.ti.com/.../spnu514c.pdf 的第29.2.1章 )。

    此致、
    米罗