This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] RM46L852:外部电源

Guru**** 2933120 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/772908/rm46l852-external-power-supply

器件型号:RM46L852

您好!

快速问题。


我的应用要求 Hercules 使用电池运行。
您能告诉我+5V 引脚和外部电源 GND 在哪里?

此外、如果我不移除允许它通过 USB 供电的跳线、会发生什么情况? 是否可以让跳线保持开启状态、以便在控制器由外部电源供电时刷新代码、或者是否需要采用源控制器、然后再次更换跳线、刷新新代码并按照原样返回控制器?

谢谢!
Marc

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Marc、
    我假设您使用的是 RM46 Launchpad。
    桶形插孔 J14用于通过外部电源为器件供电。 您必须将其填充。 最好从 JP6移除跳线电容。 U9具有反向功能
    输出电压保护、但最好隔离其输出。 您也可以使用连接器上标有"+5V"(例如 J10.1)的任何引脚为电路板供电(JP6上的跳线帽也应移除)。
    您可以使用由外部电源供电的电路板并移除 JP6跳线电容来刷写电路板。

    此致、
    米罗