This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] RTOS/TM4C1294KCPDT:在 TI_RTOS 中,有任何与 VxWorks 中的 sysClkRateGet()类似的 API

Guru**** 2611705 points
Other Parts Discussed in Thread: SYSBIOS

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/772695/rtos-tm4c1294kcpdt-in-ti_rtos-is-there-any-api-similar-to-sysclkrateget-in-vxworks

器件型号:TM4C1294KCPDT
Thread 中讨论的其他器件:SYSBIOS

工具/软件:TI-RTOS

大家好、

在 TI_RTOS 中,VxWorks 中有任何与 sysClkRateGet ()函数类似的 API。  

sysClkRateGet()函数 将返回系统时钟每秒的节拍数。

如何在 TI RTOS 中找到系统时钟的每秒节拍数。

我们非常感谢您的快速响应。

此致、

Prem Kumar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Prm、

    您可以在适用于 TivaC 产品的 TI-RTOS 中的"TI-RTOS 内核运行时 API 和配置(CDOC)"中查看、或在此处查看:  

    然后查看 ti.sysbios.KNL.Clock 模块。 它具有您要查找的功能。