This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 推荐器件选择

Guru**** 2885260 points

Other Parts Discussed in Thread: TLC2262, LM7705, TLV9062, TLV9002

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/772207/recommend-device-selection

主题中讨论的其他器件:TLC2262LM7705TLV9062TLV9002

大家好、:

   现在需要做工业红外非接触式温度探头、所用器件有以下要求、推荐主流芯片

一、请推荐合适的 MCU

16或32位微控制器;双通道 ADC、16位;1路 DA、12位;1通道 UART;闪存、32 KB 等。

二、推荐合适的运算放大器

适用于工业仪器的单电源、高精度、低温漂、轨到轨运算放大器、工作电压通常为3.3V。

三、问题:TLC2262在单电源模式下是否可以具有0V 输出?或者您是否需要双电源才能输出0V?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Timsen、

    要选择 MCU、请在此处查看我们的产品系列: www.ti.com/.../overview.html

    当您导航到大系列时、我们提供了产品选择工具。 以下是适用于所有 MSP430的产品选择工具: www.ti.com/.../products.html

    我不能评论 TLC2262、但我将看到我是否可以让模拟同事发表评论。 我确实想让您知道、我们有一些内置了智能模拟组合(SAC)的 MCU。 如需了解更多相关信息、请访问 :www.ti.com/.../overview.html

    谢谢、
    JD
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Timsen、

    在选择放大器时、如果使用单电源供电、任何放大器都不会完全达到0V。 一种可能的解决方案是使用 LM7705等器件、该器件将生成较小的负偏置电压、以便可以达到0V。

    对于这些器件、我认为 TLV9002或 TLV9062比 TLC2262更能为您提供服务。 这些是较新的器件、具有更好的规格。 根据 ADC 的不同、您可能需要较高的 TLV9062带宽。

    最棒的
    Paul