This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] RM46L852:UART 容差

Guru**** 2613375 points
Other Parts Discussed in Thread: HALCOGEN

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/770790/rm46l852-uart-tolerance

器件型号:RM46L852
主题中讨论的其他器件:HALCOGEN

我有一个简短的问题。


我想通过1.000.000波特率与伺服电机通信。

在阅读电机文档时、可以看到它以1.000.000波特率进行通信、容差为0%。

将 SCI2配置为1.000.000波特、得到982143。

UART 的容差为3%。


这是否意味着即使我的电机以1.000.000波特进行通信、如果我使用982143波特、也不会出现通信问题、信息丢失和类似问题?

谢谢、

David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 David:
    SCI 波特率由 VCLK1生成。 您可以将适当的频率设置为 VCLK1及其预分频器、以实现0%容差。 我用80MHz VCLK1来检查这个、然后波特率被设定为1000 000时没有容差。

    此致、
    米罗
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢您的回答、Miro!

    您能不能再告诉我、什么是 VCLK1、我可以在哪里配置它?

    谢谢、
    David
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    VCLK 是器件的外设时钟。 VCLK1是 SCI 的时钟源。 可以使用 HALCoGen 设置所有时钟。

    此致、
    米罗
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    当我进入 GCM 并将1.75置于 VCLK1时钟分频器下时、我最终会在 system.c 和 sys_selftest.c 中出现错误
    除非我输入1.75、否则我无法获得1.000.000波特率。

    如何解决此问题?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    下面是波特率的计算方法:

    例如、如果波特率需要1000 000、可以通过将 VCLK 设置为80MHz 并将波特率 (BRS 寄存器)设置为4来实现这一点。

    可以使用 PLL1设置将 VCLK 设置为80MHz。 例如:时钟分频器4、乘法器160、输出分频器2、PLL1分频器2。

    希望这对您有所帮助。

    最好的爬梯

    米罗

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢您的详细回答、Miro!

    我只尝试在 GCM 中更改 VCLK 的分频器、无法获得结果。 我不知道我可以在 PLL1选项卡中解决它、直到您注意到。

    再次感谢!