This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS570LS3137:如何在 CPU 中启用 SRAM ECC 检查

Guru**** 2613375 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/772482/tms570ls3137-how-to-enable-sram-ecc-checking-in-the-cpu

器件型号:TMS570LS3137

您好!

我知道、可以根据 启用 TRM spnu499c 第2.2.3.2段的指令、使用 ARM P15寄存器配置所有闪存阵列(组0-6)的 CPU ATCM ECC 检查功能、并通过设置 PMNC 位将生成的任何事件传递到闪存包装程序。

如何启用 SRAM ECC 检查功能?

请提供 TRM 的链接。

谢谢你。