This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS570LC4357:Hercules MCU 系列之外 MCU 的引脚兼容性(TMS、RM)。

Guru**** 2989100 points

Other Parts Discussed in Thread: TMS570LC4357, RM57L843, RM46L852, RM46L850, RM44L520, RM44L920

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/772403/tms570lc4357-pin-compatibility-of-mcus-out-of-the-hercules-mcu-family-tms-rm

器件型号:TMS570LC4357
主题中讨论的其他器件: RM57L843、 RM46L852、 RM46L850、 RM44L520、 RM44L920

我对 Hercules MCU 系列中 MCU 的引脚兼容性(引脚上的信号相等)有疑问:

关于 R5:

1、除了 fray[…]之外、TMS570LC4357和 RM57L843的引脚之间是否还有进一步的差异 信号?

TMS570LC4357使用大端字节序格式和 RM57L843小端字节序。 是否还有进一步的差异? 是否有描述差异的文档?

关于 R4:

3. RM46x 系列(RM44L520、RM44L920、RM46L850、RM46L852)的 MCU 是否引脚兼容?

 

非常感谢!

Thilo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    - TMS570LC4357和 RM57L843引脚兼容(RM57L843上保留 FlexRay 焊球);
    -两个器件的工作频率不同。 RM57L843不支持 FlexRay。 两个器件的工作温度不同(RM57不符合汽车标准)。 功耗也不同。
    它们是引脚兼容的,但有些是超集。 因此、如果您需要直接交换某些 MCU 与另一个 MCU、则应在设计中考虑这一点。

    此致、
    米罗