This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TM4C123GH6PM:头文件错误

Guru**** 2611705 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/772091/tm4c123gh6pm-header-file-error

器件型号:TM4C123GH6PM
主题中讨论的其他器件:TM4C123

我正在使用 IAR Embedded Workbench IDE。我尝试使用 TM4C123.h 头文件、但获取以下内容:  

致命错误[Pe035]:#ERROR 指令:"TM4C123.h:TM4C13器件未指定"

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    在 TI 软件中、我看不到名为"TM4C123.h"的任何文件。 这必须是 IAR 提供的东西。 请联系他们的支持人员。
    www.iar.com/.../