This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] RM48L952:从 DMA 缓冲器中获取数据的最佳方法

Guru**** 2910380 points

Other Parts Discussed in Thread: HALCOGEN

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/772206/rm48l952-best-way-to-get-data-form-dma-buffer

器件型号:RM48L952
主题中讨论的其他器件:HALCOGEN

我需要编写用于 CoDeSys TCP/IP 实现的以太网驱动程序。  有一个 emacRxNotification 的参考实现来从 DMA 缓冲器中获取数据?

有一些文档描述了 EMAC 解析器数据结构(即 hdkif)?

此致
Giuseppe Monteleone

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Giuseppe、您好!

    我确实有 DMA 示例、但它们并不是为了从 EMAC CPPI 缓冲器获取数据而开发的。

    HALCoGen 包含描述数据结构的帮助页面: