This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] RM57L843:串行接口

Guru**** 2553590 points
Other Parts Discussed in Thread: TUSB8041

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/771297/rm57l843-serial-interfaces

器件型号:RM57L843
主题中讨论的其他器件:TUSB8041

大家好。

我在这里有一个关于将其他外设与 RM57控制器连接的非常基本的问题。 因为上述控制器中仅提供4个串行接口。 请有人指导我如何将10个 RS422通道连接到 RM57? 根据我的想法、我想到的一个非常荒谬的想法是使用 TUSB8041。 我可以吗? 我是初学者、请合作。 任何其他想法也会非常有帮助。

提前感谢。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    我不确定您对使用 TUSB8041有何看法。 此芯片是 USB 集线器。
    在这里、您可以找到 TI 的收发器、这些收发器可以为您提供一些建议: www.ti.com/.../products.html
    您也可以使用软件仿真 UART。

    此致、
    米罗
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好。
    我想连接 RS422通道(当然是使用收发器),但它们只是控制器上的4个 SCI 通道。 我想连接10个通道。 我可以使用4个 SCI 端口、但如何连接10个 RS422通道中的其他6个 RS422通道?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    您可以使用软件模拟 UART,也可以添加多路复用器/模拟开关来延长 UART 的数量( www.ti.com/.../overview.html )

    此致、
    米罗
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的帮助。