This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TM4C129XNCZAD:缺少 TI 1线枚举应用

Guru**** 2815505 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/771419/tm4c129xnczad-missing-ti-1-wire-enumeration-application

器件型号:TM4C129XNCZAD

您好!

我刚刚看到了这份文件:  这证明对我非常有帮助。

但是、指向参考源代码的引用链接似乎已失效:

也许您可以提供链接的数据或更新版本。

谢谢

Fabian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Fabian、

    TM4C 软件通常在线放置在 用于 TM4C 的 TI Resource Explorer 或 用于 C 系列的 TivaWareTm上(完整)

    让我检查是否包含"1-Wire 枚举"软件、否则、我将与我们的软件团队联系。

    此致、Bernd

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Fabian、

    由于去年年底的网络更新、该链接已断开。 我们的团队正在对此进行研究。
    中级我已向您发送了一个指向最新版本"spma057b.zip"的下载框的链接。

    此致、Bernd

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢、

    我注意到该链接再次正常工作。

    此致、Fabian
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Fabian、

    完美、也许您已经认识到"spma057b.zip"和"spma057c.zip"之间没有变化。

    此致、Bernd