This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS570LS3137-EP:电源交流要求- Vcc、Vccpll、Vccio、VccAD

Guru**** 2614265 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/769988/tms570ls3137-ep-power-supply-ac-requirements---vcc-vccpll-vccio-vccad

器件型号:TMS570LS3137-EP

提前感谢您的帮助。

我一直在寻找我可以找到的每份数据表和应用手册、寻找 TMS570微控制器的 Vcc、Vccpll、VccIO 和 VccAD 电源输入的交流要求。 我已经了解了直流电压和电流要求、但交流电压质量方面没有任何要求。

我计划为 VccAD 使用5.0V、但我担心5V 电源上的交流纹波可能会对 A/D 测量产生不利影响。 是否有一个文档列出了所有电源输入的最大建议纹波电压(即50mVpp)? 是否有列出 VccAD 输入上电源抑制比(PSRR)的文档来量化有噪声的5V 电源的影响?

再次感谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Kyle、我不知道任何具体要求。
    但是、我将与 safeti 团队核实、以查看我们是否无法找到一些可用指南。

    此致、
    涉水
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Kyle、
    我仍在等待反馈。 我一收到就会回复。
    感谢您的耐心等待。
    此致、
    涉水
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Kyle、昨天晚上我得到了反馈。
    对于电源的交流特性、我们没有任何指导原则或要求。 但是、内部 VMON 监控的电源上有一个毛刺脉冲滤波器。 这将是 VCCIO 和 VCC 电源。 VMON 部分的数据表中包含了有关此滤波功能的规格。
    如果这回答了您的问题、请单击"验证答案"
    此致、
    涉水