请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:EK-TM4C129EXL 主题中讨论的其他器件: TM4C129ENCPDT
您好!
我使用的是具有 TM4C129ENCPDT 微控制器的 TI Launchpad EK-TM4C129EXL。 我已经编写了一个使用 SysTick 计时器的简单 LED 闪烁程序。 当我使用 PIOSC 作为定时器的时钟源时、我可以实现计算预测的时间差。 但是、当我使用 STCTRL 寄存 器将时钟源切换到板载振荡器(根据 launchpad 数据表为25MHz)、并通过将值(25000000/2 - 1)加载到 STRELOAD 寄存器中、我观察到的时间间隔不是预期的0.5s。 它关闭25%至30%。 我怀疑板载振荡器的频率是否为25MHz。 我的过程中是否有任何错误;此外、除了检查数据表之外、还有其他方法可以检查时钟频率吗?
谢谢、
Sagar