This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LVC1G14QDCKRQ1

Guru**** 2611705 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/771649/sn74lvc1g14qdckrq1

 您知道吗?在55°C 和90%可信度下、SN74LVC1G14QDCKRQ1的时基故障率是多少?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Henry、

    有关可靠性信息,请访问 :http://www.ti.com/quality/docs/estimator.tsp 。    

    输入 TI 器件型号您将看到为此器件或您可能需要的任何其他 TI 器件提供的 FIT 信息:

    器件型号 ELFR-DPPM MTBF 时基故障 会议级别(%) 测试温度(°C) 样本大小 失败 使用温度(°C) 会议级别(%) 活化能(eV) 测试温度(°C) 测试持续时间(小时) 样本大小 失败
    SN74LVC1G14QDCKRQ1 38. 2.07x 10 9. 0.5. 60 125. 23951 0 55 60.0 0.7. 125. 1000 24231 0

    此致、

    ~Leonard