This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS570LS3137:查询减速 RMII RX 错误引脚

Guru**** 2611705 points
Other Parts Discussed in Thread: HALCOGEN

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/771793/tms570ls3137-query-reagarding-rmii-rx-error-pin

器件型号:TMS570LS3137
主题中讨论的其他器件:HALCOGEN

您好!

我正在启用 RMII 驱动程序。 我的 PHY 没有 RMII_RX_ER 引脚。 我在 halcogen 中将该引脚配置为 AD1EVT 引脚。 因此、当我将这个引脚设为高电平时、我的 RMII 接收停止工作(我在内存缓冲区位置0x08001500 pbuf 数组上看不到接收到任何数据)。 是否有办法将 RMII_RX_ER 引脚与 RMII 驱动器完全隔离、即无论 RMII_RX_ER 的状态如何、我们的接收都不应依赖于 RMII_RX_ER。

谢谢、此致、

Vivekananda  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    RMII RX ERROR 引脚对于 EMAC 不是可选的、因此请勿更改 PINMUX。 如果 PHY 未驱动它(Hercules 的 RMII_RXER 为输入)、则需要将此引脚接地。

    此致、
    米罗