This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] RM48L940:RM48L940

Guru**** 2837210 points

Other Parts Discussed in Thread: HALCOGEN

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/771726/rm48l940-rm48l940

器件型号:RM48L940
主题中讨论的其他器件:HALCOGEN

如何将非多路复用 DMM 端口引脚配置为 GPIO?

例如 DMM_CLK、DMM_DATA0

 我看不到 DMM 的 gioPORT_t 定义、以使我能够使用类似于 SPI 或其他功能端口配置为 GPIO 的结构。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    请使用 HALCoGen 为器件提供礼品。
    在 HALCoGen 中、从驱动程序启用选项卡启用 DMM 驱动程序。 然后从 PINMUX 选项卡中选中 DMM 复选框。 设置 PINMUX 后、进入 DMM -> DMM 端口选项卡、并将引脚模式从功能更改为 GIO。 立即生成文件。 在 reg_dmm.h 中、您将找到您要查找的定义。

    我假设您使用的是 ZWT 封装。 DMM 未在 PGE 封装中实现。

    此致、
    米罗