请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
工具/软件:TI-RTOS
您好!
我正在寻找任何检测 EPI SDRAM 是否存在的解决方案。 我将以下代码放入不存在 RAM 的器件中、并且无法将任何新代码上载到目标中。 当我点击调试时、CCS 显示: 连接到目标时出错
uint16_t * start =(uint16_t *) 0x60000000; uint16_t startVal = start[SDRAM_START_ADDRESS];
EK-TM4C12EXL TI 18.12.1.LTS RTOS 2.16.0.08 XDC:2.32.0.06