This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TM4C1294NCPDT:TM4C1294NCPDT 以太网波形设置

Guru**** 2611705 points
Other Parts Discussed in Thread: TM4C1294NCPDT, EK-TM4C1294XL

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/769360/tm4c1294ncpdt-tm4c1294ncpdt-ethernet-wave-setting

器件型号:TM4C1294NCPDT
Thread 中讨论的其他器件: EK-TM4C1294XL

你好。
我们将测试 TM4C1294NCPDT 在我们的新设计中的使用情况。

对于以太网合规性测试、
TM4C1294是否有一些寄存器用于设置或调节波形?

TM4C1294上是否有用于以太网测试的10Base-T 测试程序?
我们找到了以下寄存器;

以太网 PHY 10Base-T 状态/控制- MR26 (EPHY10BTSC)、

是否有任何寄存器可控制10Base-T 和/或100Base-TX 波形?

此致、

Komagome

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    您是否将该波称为 EMI? 如果这是您所讨论的内容、则没有用于调节波形的寄存器。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    也许他们需要测试模式或如何配置回路寄存器设置?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    我没有听到你的反馈。 您是否清楚、现在没有用于调节波形的寄存器? 我现在要关闭这个线程。 如果您有新的问题、您可以打开新的主题、如果您需要进一步的阻力、也可以重新打开此主题。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回答。

    我能再问一下吗?

    我们认为我们需要调整波形。

    我们使用的简单环境如下所示;

      EK-TM4C1294XL --集线器---- PC

    我们想知道我们是否可以或不可以;

    -调整差分信号的幅值?

    -调整脉冲周期?

    -生成测试模式?

    -其它有用的参数?

    感谢你的帮助。

    Koma

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Koma:
    除了以太网 PHY 电缆诊断控制寄存器(EPHYCDCR)、我实际上找不到任何允许更改差分信号振幅或脉宽的寄存器。 我不确定您是否对 EPHYCDCR 感兴趣。