This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TM4C1290NCPDT:AIN14/15和 AIN6/7奇数行为

Guru**** 2931100 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/771216/tm4c1290ncpdt-ain14-15-and-ain6-7-odd-behavior

器件型号:TM4C1290NCPDT

客户是 TM4C 器件的长期用户、在新设计中、他们观察到 AIN14和 AIN15相互跟踪(几乎相同的值)、即使它们下拉一个输入并将另一个输入上拉至 VREF。  它们在 AIN6和 AIN7上观察到相同的行为、但在其他 AIN 输入上观察不到相同的行为 。我要求它们确认其 GPIODEN 和 AMSEL 寄存器设置。  

还有什么要检查或建议的地方? 勘误表中没有看到任何内容、我认为这是软件/设置问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    让它们描述驱动这些 ADC 输入的信号的源阻抗。 如果源阻抗过高且采样时间过短、内部采样电容器将无法在下次转换时及时更改为新电压。