This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC430F6147:系统开发库

Guru**** 2589300 points
Other Parts Discussed in Thread: CC430F6147, MSP430FR4133

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/770746/cc430f6147-libraries-for-system-development

器件型号:CC430F6147
主题中讨论的其他器件: MSP430FR4133

我尝试使用 SPI 协议连接外设、但无法找到电路板的设计资源。是否有适用于 cc430f6147的通用库? 如何知道给定 CC430器件支持哪个 MSP430器件?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Anveshka、您好!

    您可以在 Code Composer Studio 的 TI-Resource Explorer 中找到每个 MSP430的代码示例、请参阅屏幕截图。

    此外、对于每个 MSP430、还可以在"工具与软件"下的器件特定登录页面上找到代码示例和其他代码相关源

    我不确定如何理解您的问题

    "如何知道给定的 CC430器件支持哪个 MSP430器件?"。

    请您解释一下您的意思吗?

    此致

    Peter

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    之前、我已经将外设与 msp430fr4133连接。 我现在要将系统移植到 cc430f6147。 相同的代码示例使用中断来接收数据、而我的设计则不使用中断。 由于 eusci 已有适用于 MSP430的头文件和 c 文件、因此我无法获取适用于 CC430系列的相同文件。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Anveshka:
    你是对的。 某些系列之间的外设存在差异。 因此、您需要相应地调整代码、以防您想要在集成了不同外设的此类系列或衍生产品之间进行迁移。 MSP430系列随着时间的推移而发展、给您带来的不便、我们深表歉意。

    此致
    Peter