This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS570LC4357:TMS570LC4357:ECLK 功能停用

Guru**** 2614265 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/771478/tms570lc4357-tms570lc4357-eclk-functionality-deactivation

器件型号:TMS570LC4357

您好!

我们使用 的是 TMS570LC4357 ,我们需要有关时钟测试模式和外部时钟预分频器(ECP)功能的更多信息?

我们的理解是、ECLK1功能可置于 GIO 模式或功能模式、但不会停用、而时钟测试模式可被禁用。

-时钟测试模式通过 CLKTEST 寄存器中与0xA 不同的 CLK_TEST_EN 位被禁用。

- ECP 功能通过 SYSPC1寄存器0x1上的 ECPCLKFUN 位启用。

由于 ECLK1功能可以在没有启用时钟测试模式的情况下工作,我们是否可以停用 ECLK1功能?

此致、

Christopher

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Christopher、

    你是对的。 ECLK 可被用作 ECLK 功能或者 GIO。 默认情况下、ECLK1引脚处于 GIO 模式。 在 ECLK 模式下、您不能禁用 ECLK 功能。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    感谢您的回答。
    您说过、我们无法在 ECLK 模式下禁用 ECLK 功能。
    由于 ECLK 默认处于 GIO 模式,我们是否可以通过 GIO 模式停用 ECLK1块?

    此致、
    Christopher
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢您的回答。

    您说过、我们无法在 ECLK 模式下禁用 ECLK 功能。
    由于 ECLK 默认处于 GIO 模式,我们是否可以通过 GIO 模式停用 ECLK1块?

    此致、
    Christopher
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Christopher、

    在 GIO 模式下、ECP 被禁用、ECLK 端子将不输出时钟信号。