This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/TMS570LS1224:CCS/TMS570LS1224

Guru**** 2611705 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/770793/ccs-tms570ls1224-ccs-tms570ls1224

器件型号:TMS570LS1224

工具/软件:Code Composer Studio

我正在尝试了解 TMS570。 我购买了 Hercules TMS570LS12x LaunchPad 开发板、该开发板附带演示代码来读取光传感器和闪存 LED。

我希望能够单步执行代码、但无法在您的网站上找到源文件。 是否可以将完整的项目文件作为 zip 文件发送给我?

谢谢你

Richard Stevens

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Richard、
    此演示的源代码不适用于 TMS570LS12x LaunchPad。 它适用于另一个 Hercules LaunchPad。
    如需更多信息、请按照此主题进行操作: e2e.ti.com/.../636151

    此致、
    米罗
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢你。 这对我们有很大帮助。
    此致
    Richard