This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/TM4C123GH6PM:使用两条 CS 线路初始化 SSI 单元

Guru**** 2611705 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/771197/ccs-tm4c123gh6pm-initialization-ssi-unit-with-two-cs-lines

器件型号:TM4C123GH6PM

工具/软件:Code Composer Studio

您好!

我想使用 Tiva C 微控制器的 SSI 单元来控制小型3.5英寸 TFT。

该 TFT 由 SPI 控制、还具有一个具有截屏 SPI 接口的触摸屏控制器。

因此 、我想将两个 SPI 外设连接到同一个 SSI 单元上、但 SSI 单元的初始化例程也有一条片选线路。

但我需要两条独立的芯片选择线路。 是否可以在没有专用片选线路的情况下初始化 SSI 单元或为该单元分配两个片选线路?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    每个 SSI 模块只有一个 SSInFss (帧同步信号)、通常用作 SPI 芯片选择。 您有两个选项。 首先、您可以使用两个任意 GPIO 引脚作为连接到两个 TFT 芯片选择输入的输出。 当您要对该接口进行读写操作时、通过软件驱动适当的有效(通常为低电平)接口、然后在切换到下一个接口之前将其驱动回高电平。

    如果您需要在每次传输结束时切换片选信号、则可能需要使用读取 FSS 信号。 SSI1Fss 在 PD1和 PF3这两个不同的端口引脚上可用。 您可以更改配置、使一个引脚为 SSI1Fss、另一个引脚为处于"未激活"状态的 GPIO 输出。 然后、当您想要与其他 SPI 从设备通信时切换配置。