This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DK-TM4C123G:DK-TM4C123G:

Guru**** 2768865 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/770085/dk-tm4c123g-dk-tm4c123g

器件型号:DK-TM4C123G

您好,

我能够运行  DK-TM4C123GH6PGE 中的 tivaware 示例中给出的程序。 但是、在为 图形示例创建新项目时、我将获得  


#1965无法打开源文件"drivers/cfal96x64x16.h"  

如果您可以提供执行或链接库的步骤。 这将很有帮助

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

     请确保已正确设置了 searthpath、以便它可以找到所需的头文件。 创建新项目时、我甚至建议您首先创建一个具有新项目名称的现有示例项目的副本。 然后、您将添加、删除或修改所需的任何代码。 这可能更容易。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Ganesh、
    我没有听到你的反馈。 我假设问题已解决。 我现在要关闭这个线程。 如果您有新的问题、您可以打开新的主题、如果您需要进一步的阻力、也可以重新打开此主题。