This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TM4C1299NCZAD:如何重启 cc2564

Guru**** 2815975 points

Other Parts Discussed in Thread: CC2564

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/769386/tm4c1299nczad-how-to-power-cycle-cc2564

器件型号:TM4C1299NCZAD
主题中讨论的其他器件:CC2564

您好!

我们使用的是 Tiva C TM4C129X 板和 CC2564芯片。 我们希望对 CC2564进行下电上电、因为我们已经编写了以下代码。

GPIOPinWrite (GPIO_PORTS_BASE、GPIO_PIN_1、0);
delay_ms (20);
GPIOPinWrite (GPIO_PORTS_BASE、GPIO_PIN_1、GPIO_PIN_1);
delay_ms (200);

我们是否缺少任何配置? 还是需要从外部提供时钟?

谢谢、此致、

Bhagyahri

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好:Bhagyahri、
    您正在尝试做什么? 您的代码首先清除 PS1引脚并等待20ms、然后将 PS1置为有效。 我看不到这方面的问题。 但是、我看不到您的初始化代码。 您是否初始化端口并将 PS1配置为如下所示的输出引脚? 您能否使用示波器观察 PS1引脚?

    SysCtlPeripheralEnable (SYSCTL_Periph_GPIO);
    while (!SysCtlPeripheralReady (SYSCTL_Periph_GPIO))



    GPIOPinTypeGPIOOutput (GPIO_PORTS_BASE、GPIO_PIN_1);
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好:Bhagyahri、
    我没有听到你的反馈。 我假设问题已解决。 我现在要关闭这个线程。 如果您有新的问题、您可以打开新的主题、如果您需要进一步的阻力、也可以重新打开此主题。