This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS570LS3137:是否仍建议在2019年将此 MCU 用于新设计

Guru**** 2614265 points
Other Parts Discussed in Thread: TMS570LS3137

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/771181/tms570ls3137-is-this-mcu-still-recommended-for-new-designs-in-2019

器件型号:TMS570LS3137

你(们)好。

通过以下链接浏览安全 MCU 时、我注意到 LQFP 封装中的 TMS570LS21x 和 TMS570LS31x 不再显示。 这是否表明新设计应该在别处寻找?

http://www.ti.com/microcontrollers/hercules-safety-mcus/products.html?pqs=paqs&familyid=5018#p887=Arm-Cortex%20-%20R4F&p2954=LQFP

否则、您能否告诉他们缺勤的原因是什么?

此外、 TMS570LS21x 和 TMS570LS31x 系列 MCU 是否在大约8年前即2010年推出?

您最新推出的采用 LQFP 144引脚封装的安全 MCU 系列是什么? TMS570LS07x 和 TMS570LS09x、具有更少的闪存和 RAM?

感谢您的快速回复。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好、Chuck、

    可能并非所有器件型号都显示在列表的第一页上。 页面底部应该有一个"加载更多"链接。 LS21x 和 LS31x 得到了非常大的支持和激活。

    www.ti.com/.../products.html

    144LQFP 封装中提供的器件为 TMS570LS02x/03x/04x/07x/09x/11x/12x/21x/31x、所有这些器件均受完全支持。

    此致、
    Sunil
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Sunil、

    感谢您的快速转弯。 否、我没有看到"Load More (加载更多)"按钮、但在其他地方发现它仍然处于活动状态。

    正如我所理解的、在比较 TMS570LS02x/03x/04x/07x/09x/11x/12x 与21x/31x 时、它们在存储器大小方面"几乎"完全不同。 我缺少什么吗? 09x 是在何时推出的?

    TI 是否有更换这款8年前的 MCU 的计划? 我认为8年前的 MCU 上的新设计有点冒险。 不是吗?

    谢谢!
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好、Chuck、

    我在之前的回答中错了。 采用144引脚 QFP 封装的器件为 TMS570LS07x/09x/11x/12x 至21x/31x。 LS02/03/04x 采用100引脚 LQFP 封装。 在外设组合以及程序/数据存储器大小方面、这些器件之间存在相当多的差异。 产品页面还允许您以 Excel 表格的形式下载各个器件之间的比较、这样您就可以更轻松地比较整个器件型号产品系列中的 IP 功能。 此按钮(或超链接)位于零件表的右上角。

    请注意、TI 努力避免出于便利目的而淘汰产品。 便利意味着设备运行不足、产量较差、客户采用率受限或类似项目。 TI 的淘汰退市时间表提供比行业标准更长的交货周期。 目前、我们没有任何此类器件的淘汰计划。 我们很高兴您选择在您的应用中使用高性能 TMS570LS3137器件、并期待与您在当前和未来的项目中合作。

    此致、
    Sunil