This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/TMS570LC4357:TMS570LC4357 HDK EMIF_DATA

Guru**** 2611705 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/769540/ccs-tms570lc4357-tms570lc4357-hdk-emif_data

器件型号:TMS570LC4357

工具/软件:Code Composer Studio

哪个焊球从 HDK 路由到 J10?

多个焊球在 TMS570和 HDK 的数据表中不一致(EMIFDATAN2HET2)

例如:数据表中的焊球 T8 N2HET2[23]和 HDK 用户指南中的焊球 EMIFDATA[15]

TMS570数据表

HDK 用户指南

谢谢你

电表

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Dieter、
    根据 TMS570LC43x HDK 原理图、焊球 K16、L16、M16、N16、 E4、F4、G4、K4、L4、 M4、N4、P4、T5、T6、 T7和 T8未连接。 此外、在原理图中、这些焊球的焊球/信号名称与数据表不同(它们与用户指南中的名称相同)。 我将再次检查此差异。
    数据表是我们所参考的主要文档。
    您可以按照原理图中 J10的连接进行操作、该图可在 以下位置找到:www.ti.com/.../tmdx570lc43hdk

    此致、
    米罗

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Dieter、
    请参阅 K16、L16、M16、N16、E4、 F4、G4、K4、L4、M4、 N4、P4、T5、T6、T7和 T8焊球名称。

    此致、
    米罗